This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:这些器件的#39;A#39;版本有多可靠?

Guru**** 2506875 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5529, MSP430F5438A, MSP430F5338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/892255/msp430f5419a-how-reliable-is-the-a-version-of-these-parts

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438MSP430F5529MSP430F5438AMSP430F5338

大家好、我记得、当 MSP430F5438/5418首次出现时、它们有很多错误。 因此、随后发布了"A"版本、修复了许多此类错误。 但通过这些论坛,我仍然看到人们对'5438A/'5418A 家庭有着奇怪的问题。 我通常将 MSP430F5529用于较大的项目、但我需要更多 GPIO 引脚。 我希望保留我编写的代码、这样我就不想进入 FRAM 了。 这些选件中哪款处理器最可靠?

A. MSP430F5529

b MSP430F5438A/5418A

C MSP430F5338

谢谢、

Derek