This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:插座板

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PT48A, MSP430FR2512, MSP-TS430RHL20, MSP-TS430PW20, MSP-TS430RHB32A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/955597/msp430fr2512-socket-board

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PT48AMSP-TS430RHL20MSP-TS430PW20MSP-TS430RHB32A

尊敬的支持成员

我想确认 MSP430FR2512IPW16R 和 MSP430FR2475TRHBR 的插座板。

有什么适合他们的东西吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持成员

    客户正在考虑闪存写入。

    如果是 MSP430FR2475TPT (48引脚)、我认为有 MSP-TS430PT48A。

    www.ti.com/.../MSP-TS430PT48A

    问题1.

    您是否有用于32引脚 VQFN 的插座板?

    我认为 MSP-TS430RHL20适用于 MSP430FR2512 20引脚 VQFN。

    www.ti.com/.../MSP-TS430RHL20

    问题2.

    您是否有用于16引脚 TSSOP 的插座板?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukku

    已在 MSP430硬件工具用户指南(修订版 AF)中检查、没有来自 MSP 的32引脚 VQFN 和16引脚 TSSOP 插座板。

    如果用户计划使用插座板进行评估、我建议考虑使用另一个封装器件来评估功能。 例如、MSP430FR2512上提供了20引脚:VQFN 和16引脚:TSSOP。 我们有20引脚:VQFN 插座板

    如果用户计划使用插座板进行大规模生产、我强烈建议使用 BSL 内部 MCU 的板载编程方法

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,李晓东

    感谢你的答复。

    但我对答案有点困惑。

    我检查了您告诉我的材料。 (MSP430硬件工具用户指南(修订版 AF))

    MSP-TS430PW20是否是用于16引脚 TSSOP 的插座板、MSP-TS430RHB32A 是否是用于32引脚 VQFN 的插座板?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukku

    感谢您的反馈! 是的! 用于 16引脚 TSSOP 的 MSP-TS430PW20 A 插座板和 用于 32引脚 VQFN 的 MSP-TS430RHB32A 插座板。