This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430F2618 BSL 接口连接问题

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1163603/msp430f2618-msp430f2618-bsl-interface-connection-question

器件型号:MSP430F2618

大家好。

我们的 MSP430程序包括一个我编写的引导加载程序。

我想使用内置的 BSL、但 我无法访问 BSL 引脚 P1.0和 P1.1、它们用于其他用途。

是否可以从 P3.7/UCA1RXD 和 P3.6/UCA1TXD 访问 BSL、因为我们将此引脚用于用户连接? 例如、它可以通过指针来完成吗? 内置引导加载程序是否具有起始地址?

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JC、

    MSP430F2618器件上的 BSL 不能被更改或定制。 如果我的存储器正常工作、出于向后兼容性的原因、这些器件中的 BSL 还使用通过计时器和 GPIO 资源仿真的 UART。 因此、要在器件中使用 BSL、您的 BSL 接口需要是数据表中指定的接口。  

    如果您希望使用不同的接口,则可以通过 MSPBoot (在 www.ti.com/tool/mspbsl 的步骤3中)添加应用程序 BSL。 然后、您将禁用本机 BSL 并将应用闪存空间用于 MSPBoot。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我 下载了参考软件 MSP430BSL_1_02_00_01.zip、它看起来很相关。

    谢谢你。

    JC