This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-LC-WATERMTR:TIDM-LC-WATERMTR 磁体接近 LC 传感器问题

Guru**** 1838510 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-LC-WATERMTR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/942282/tidm-lc-watermtr-tidm-lc-watermtr-the-magnet-is-near-the-lc-sensor-problem

器件型号:TIDM-LC-WATERMTR

你(们)好

  由于水表具有抗磁干扰标准、我们的客户测试了 TI 两个 LC 传感器水表 TIDM-LC-WATERMTR 参考设计 (www.ti.com/.../TIDM-LC-WATERMTR) 、发现当磁体靠近 LC 传感器时、MCU 计数在计数00→11时不会增加)、 客户询问是否有任何解决方案、是否可以通过软件处理。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我将对此进行研究、并将在短期内提供一些反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在软件中无法解决此问题。  

    为了最大限度地减少对静态场的干扰、您可以使用具有低 mu 磁芯的线圈。 它们的饱和并不那么容易。 没有磁芯的空气线圈根本不会饱和。 例如,您可以使用煎饼线圈。 您还可以使用 mu-metal 进行屏蔽。 永久磁体的另一个属性:它是一块金属、也允许 Eddie 电流。 这可能会导致校准混乱。  

    一种常见的解决方案是使用不用于旋转检测的传感器线圈。 它具有高 mu 内核、其目的是感应静态场干扰。 只需检查 frq 更改即可。 这些更改将在时间上打上时间戳。 这是一个温度传感器。 温度传感器 可 用作仪表的附加功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

       感谢您的帮助、我将向客户推荐这些信息。

    Andy