主题中讨论的其他器件:TMP107、 TMP117、 BOOSTXL-EDUMKII
REG:订单查询 T00788597
请仔细查看上传的图像、然后告诉我已连接 TMP107传感器。
我不知道、但 TI 有 q 低质量保证程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
REG:订单查询 T00788597
请仔细查看上传的图像、然后告诉我已连接 TMP107传感器。
我不知道、但 TI 有 q 低质量保证程序。
尊敬的 Kwang:
哎呀。 我在这里看到了问题。 这是不可接受的。 我们与为我们构建 launchpad 和演示板的制造商密切合作、有时我们会出于这些原因更换供应商。 我看到您还有盒子吗? 帮我一个忙、然后在包装箱侧面的标签上拍照、上面印有所有信息。
我将由适当的人员执行该操作、以检查制造商并查看其如何滑动。
[基于此电路板缺少关键组件的事实、 我说此电路板有缺陷。]
要更换该钻头、请使用与之前相同的钻头。 联系客户 聊天 并为他们提供此 E2E 帖子的链接。 请告诉我、如果您在使用此嵌入式链接时遇到问题。
尊敬的 Kwang:
好的、你会爱上这个。
我被告知 TMP007不应被组装。 我们已经停止了这项工作了一段时间、因为 BoosterPack 即将停产、而且我们的模拟团队希望升级新的温度传感器、因此他们创建了新的传感器 BoosterPack。
全新传感器 BoosterPack 现已推出: http://www.ti.com/tool/BP-BASSENSORSMKII
关于您的退货、我将由您决定。 您可以在客户支持团队的聊天中与他们交谈、以获得有关此问题的指导。
我对这种情况给你造成的前后关系深表歉意。
如果您需要有关此问题的任何其他帮助、请随时通知我。
我熟悉 TMP117传感器、不明白为什么我需要超精确的温度传感器。
事实上、由于封装限制、我不想使用此特定器件;我没有为自己的开发工作安装此特定器件所需的访问波焊机。
我想要退款或替换为我想要的商品、您需要致电您的 CS 工程师以获得退款。
您可以发送我想要的升压包、即 BOOSTXL-EDUMKII (https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-EDUMKII?keyMatch=BOOSTER%20PACKS&tisearch=Search-EN-everything)、而不是退款、并向您存档的信用卡收取额外费用
提前感谢您在这一问题上的合作与协助。