This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2422:内部 MODCLK 模块功耗

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769762/ccs-msp430fr2422-internal-modclk-module-power-consumption

器件型号:MSP430FR2422

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家:

使用内部 MODCLK 模块时、您是否有功耗数据?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我找不到明确的 MODCLK 电流消耗数据、但我发现 ADC 电流消耗数字可能会有所帮助。

    由于 MODCLK 仅用于 ADC、且最大频率为5MHz、因此我认为该规格显示了 ADC 的电流消耗、其中 MODCLK 用作5MHz 时钟源。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch