主题中讨论的其他器件: MSP-TS430RHL20、 MSP-FET
尊敬的所有人:
我们使用 MSP430FR2422的 VREF+输出为外部电路提供基准电压(PMMCTL2寄存器上的 EXTREFEN 置位)。
- 负载电流小于0.3mA (允许最大1mA)
- 负载仅消耗直流电流
- 电池供电
- 电源去耦并清洁(使用示波器进行检查)
示波器测量结果显示了该 VREF+引脚上的电压尖峰(大约20mVpp、脉冲之间的时间在100ns 和600ns 之间随机波动)。
当这个引脚被用作外部基准输入时、数据表建议使用10uF//100nF 去耦电容器(SLASEE5A 图7-5)如果这个引脚被用作一个外部基准输出、数据表和系列用户指南中都没有去耦建议。
- 是否允许/建议为此基准输出引脚使用去耦电容器?
- 如果是、建议使用哪种容量?
非常感谢你的帮助。