This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:G2452的 I/O 引脚中断事件的长度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812553/msp430g2452-length-of-i-o-pin-interrupt-event-for-g2452

器件型号:MSP430G2452

您好!

MSP430x4xx 系列用户指南(slau056l.pdf)具有以下内容:

>>>

11.2.6 P1和 P2中断--
注意:I/O 引脚中断事件的长度
任何外部中断事件应至少是 MCLK 的1.5倍或更长、以确保它被接受并且相应的中断标志被置位。

<<<

那么、MSP430G2452也是如此吗?


我知道 MSP430G2452的 UG 不是 slau056、而是 slau144。

(编辑:将 P/N 从 F2452更正为 G2452。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

      我认为此注释也适用于 MSP430G2452、 我将进一步确认并查找相关信息。

      如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  此已解决我的问题  按钮。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、

    感谢您的回复。

    我和我的客户会等待您的下一个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

      MSP430x4xx 系列用户指南中的以下注释:

      这意味着在 MSP430x4xx 中使用 MCLK 时钟来监控 I/O 中断、因此、外部中断事件需要至少1.5倍 MCLK 或更长的时间、但在 MSP430G2xx 系列中、有不同的工作模式、例如 LPM0、LPM3等 外部中断时间需要大于使用时钟的1.5倍、不一定是 MCLK。

    顺便说一下、如果方便的话、您能告诉我 您在 I/O 中断方面遇到了什么具体问题吗?  

     如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  此已解决我的问题   按钮。

     

    此致、谢谢

    Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、
    感谢您的意见。

    我的客户有时遇到  P2中断  未触发。
    我们检查了 slau144但没有发现结果。
    然后客户在 slau056中找到描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shual、

    您能否修改并提供 MSP430G2452的"注释"一句、以便我们的 G2452用户能够计算 P1/P2 IRQ 输入信号的最短时间?

    时钟源按 工作 模式切换、但我找不到每种模式的时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    您可以参阅以下文件中的第2.3节。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf

    本节介绍了不同模式下的时钟条件。

    或者、您能否提供有关客户问题的具体信息?

    此致、

    Johnson He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、

    您好、再说一次、

    我仍然需要更多的细节。 请帮助。

    从2.3节中、我无法读取每个工作模式的 P1/P2中断源时钟。

    或者、当最小时间不是 MCLK 的1.5倍时、您能否告诉我们获得 P1/P2 IRQ 输入信号的最短时间的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

      我正在与设计团队确认这一点。 您能否提供 I/O 中断的波形? 此输入信号是否长时间正常?  

      您能否提供相应的测试数据?

      期待您的回复。

    此致、谢谢

    Johnson