您好!
MSP430x4xx 系列用户指南(slau056l.pdf)具有以下内容:
>>>
11.2.6 P1和 P2中断--
注意:I/O 引脚中断事件的长度
任何外部中断事件应至少是 MCLK 的1.5倍或更长、以确保它被接受并且相应的中断标志被置位。
<<<
那么、MSP430G2452也是如此吗?
我知道 MSP430G2452的 UG 不是 slau056、而是 slau144。
(编辑:将 P/N 从 F2452更正为 G2452。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
MSP430x4xx 系列用户指南(slau056l.pdf)具有以下内容:
>>>
11.2.6 P1和 P2中断--
注意:I/O 引脚中断事件的长度
任何外部中断事件应至少是 MCLK 的1.5倍或更长、以确保它被接受并且相应的中断标志被置位。
<<<
那么、MSP430G2452也是如此吗?
我知道 MSP430G2452的 UG 不是 slau056、而是 slau144。
(编辑:将 P/N 从 F2452更正为 G2452。)
Hideaki、您好!
MSP430x4xx 系列用户指南中的以下注释:
这意味着在 MSP430x4xx 中使用 MCLK 时钟来监控 I/O 中断、因此、外部中断事件需要至少1.5倍 MCLK 或更长的时间、但在 MSP430G2xx 系列中、有不同的工作模式、例如 LPM0、LPM3等 外部中断时间需要大于使用时钟的1.5倍、不一定是 MCLK。
顺便说一下、如果方便的话、您能告诉我 您在 I/O 中断方面遇到了什么具体问题吗?
如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击 此已解决我的问题 按钮。
此致、谢谢
Johnson
Hideaki、您好!
您可以参阅以下文件中的第2.3节。
http://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf
本节介绍了不同模式下的时钟条件。
或者、您能否提供有关客户问题的具体信息?
此致、
Johnson He