主题中讨论的其他器件: TIDA-00601
您好!
我想测量三相功率计(最大230V 63A)的电流。 已经有一个使用电流互感器的参考设计、但我想改用分流电阻器。 我的问题是:我可以将 SD24的差分输入连接到此分流电阻器、还是在230V 时、输入隔离会失败并将主电压接地? 分流电阻器上的压降将大约为50mV、这一点很好。
提前感谢您。
此致、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想测量三相功率计(最大230V 63A)的电流。 已经有一个使用电流互感器的参考设计、但我想改用分流电阻器。 我的问题是:我可以将 SD24的差分输入连接到此分流电阻器、还是在230V 时、输入隔离会失败并将主电压接地? 分流电阻器上的压降将大约为50mV、这一点很好。
提前感谢您。
此致、
Chris
您好 Chris、
编辑:这仅适用于单相。 有关在多相应用中使用分流器的详细信息、请参阅我在下一篇文章中的评论。
感谢您的详细博文。 MSP430F67791A 确实支持分流电阻器和电流互感器、因此 SD24的差分输入可连接在分流电阻器上。 但是、您需要参考我们基于分流器的 TI 参考设计、以确保电路配置正确。 如果您将分流器放置在线侧与中性侧、请记住、MSP430F67791A 将以线为基准。 您不需要在分流器和 MSP430F67791A 之间进行隔离、但您需要在 MSP430和主机处理器、用户界面等之间进行隔离 如果该系统完全隔离、这不是问题。
希望这对您有所帮助!
此致、
James
MSP 客户应用
您好 Chris、
我似乎误解了你的问题。 对于使用分流器的多相应用、必须在每个分流器及其 MSP430F67791A 的 SD24通道(+\-)之间实现隔离。 这样做的原因不是 SD24差分输入之间观察到的电压差(假设为100mV)、而是各个 SD24通道之间的电压差。 例如、通道 Ax.y (+\-)上的相位1和通道 AX.z (+\-)上的相位2之间的电压差可能为110V、这会损坏 MSP430F67791A。
这有道理吗?
《采用隔离式分流传感器的多相电能测量参考设计 》(TIDA-00601)应该是您的理想参考!
此致、
James
MSP 客户应用
您好 James、
非常感谢! 使用分流器的参考设计非常有用。
此致、
Chris