This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5123:CC430F5123

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718662/cc430f5123-cc430f5123

器件型号:CC430F5123

您好!

您是说 适用于 RF 433MHz SoC 模块的 cc430f5123也可用于射频447mhz 频带以及射频433天线?

我将在200米远的系统中使用该器件。

对于发送器、我使用射频447mhz 发送器。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用该模块、但您必须具有覆盖447 MHz 频率的天线(天线带宽有限、因此您必须检查您要使用的天线是否覆盖频带。)

    您为每个问题启动新主题帖的具体原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    这是我的错。