请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
我在 EVM430-FR6047的示例固件中看到、我可以重新配置 USS 数据路径以使用 I2C 或 UART。 对于我的应用、我希望使用 UART、因此我正在尝试测试该功能。 我已将#define COMM_SERIAL_INTERFACE 更改为 COMM_UART、并已验证我是否可以通过示波器看到 TX 数据包。 我移除了引脚3-4和5-6之间 J1上的跳线、而是在引脚7-8和9-10之间安装了跳线。
尽管进行了这些更改、但当我启动 USS 时、它会报告"HUD 网桥已连接-正在等待设备"。
我是否需要进行任何其他配置更改?
请告诉我。
谢谢你