This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:是否为430BOOST-SENSE1硬件提供 CapTIvate 设计中心 GUI 支持?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/743281/msp430g2452-captivate-design-center-gui-support-for-430boost-sense1-hardware

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PHONE

TI 朋友和家人、

通过实现我们在430BOOST-SENSE1上使用的旧版 PIN-OSC (电容式触控)方法、我们基本上已将其替换为基于 FR2633的套件和新 GUI。  但是、我们的客户仍然非常有兴趣将430BOOST-SENSE1用作指轮应用的原型、因为它已经在其预期设计的外形尺寸中。  尽管如此、他们仍会迁移到 FR26xx 以进行大规模生产、但为了便于使用、他们更愿意使用 BOOST-SENSE1证明营销和其他要求。  

问题:与最初支持 BOOST-SENSE1的旧电容触摸 GUI 相比、我们是否使用新的 CapTIvate Design Studio GUI 支持430BOOST-SENSE1?  

新的 GUI 更简单、更友好。

请告诉我们!

Ty、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    很高兴听到您的声音:)另外,我很高兴听到您的客户将使用 MSP430FR26xx 进行生产。

    遗憾的是、CapTIvate 设计中心不支持430BOOST-SENSE1来回答您的问题。 如果他们喜欢430BOOST-SENSE1的滚轮外形、他们应该很高兴知道 MSP CapTIvate MCU 开发套件(MSP-CAPT-FR2633)中包含的 CapTIvate 电话适配器板上有一个滚轮。 请鼓励他们订购此套件、而不是430BOOST-SENSE1。

    然后、在完成评估阶段后、他们可以利用 CapTIvate 技术指南 了解有关 开始新设计 以及 滑块和滚轮的更多信息。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 James!

    同样、我的朋友。  感谢您的快速回复。

    因此、我们引入了 CapTIvate 手机板、并且已经安装了指轮、这一点并不奇怪。  但是、正如您在上面所示、该板具有非常大的外形尺寸、因此我们希望能够有一些器件来支持较旧和较小的升压板。  不过、我们了解并将使他们专注于新的工具和工具链。  当然,欢迎提出任何其他想法或建议。

    再次感谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我完全理解他们对外形尺寸的关注。 虽然 CapTIvate 手机板的尺寸更大、但我们的目标是让客户快速轻松地评估我们针对许多不同应用的 CapTIvate 解决方案。 假设支持传统的升压板、它们在某个时候仍需要构建原型板。 对于该任务、我们在 CapTIvate 技术指南中提供了有关如何执行该任务的大量文档。 我也会将您的反馈传递给 CapTIvate 团队。

    此致、

    James