This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529 LaunchPad

Guru**** 2511635 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1192200/msp430f5529-msp430f5529-launchpad

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

MSP430F5529 LaunchPad 开发套件被用作 USB 到 MDIO 的接口。 已尝试按照"USB-2-MDIO 软件太用户指南" 来刷写 Launchpad。 闪烁后、我看不到红色 LED 和绿色 LED 亮起。 并在 MDIO/MDC 引脚上尝试探头从 USB2MDIO GUI 读取时、未观察到任何情况。 在我的刷写过程中可能会出现问题。 以下是刷写日志:

C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>复制 USB_2_MDIO_F5.hex MSP430Flasher
系统无法找到指定的路径。
已复制0个文件。

C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>CD MSP430Flasher
系统无法找到指定的路径。

C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>MSP430Flasher.exe -n Unknown -w "USB_2_MDIO_F5.hex"-v -g -z [VCC]
*---- /|-------------------------------------------------------- *
*/|_*
*//MSP Flasher v1.3.2 *
*|/*
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*发现 USB FET @ COM21 <-已选择
*正在初始化接口@ COM21...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取固件版本...
*调试器不支持3000mV 以外的目标电压!
*将 VCC 设置为3000mV...完成
*正在访问设备...完成
*正在读取设备信息...
*警告:找到的设备与-n 选项不匹配:
-选定:未知
-找到:MSP430F5529
-继续吗? (是/否):是
*正在将文件加载到设备中...完成
*验证内存(USB_2_MDIO_F5.hex)...完成
*
***********************************************************************************************。
*参数:-n 未知-w USB_2_MDIO_F5.hex -v -g -z [VCC]
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已加载
dll 版本:31400000
* FwVersion:31200000
接口:TIUSB
* HwVersion : E 3.0
* JTAG 模式:自动
*设备:MSP430F5529
* EEM:7级,ClockCntrl 2
*擦除模式:ERASE_ALL
* Prog.File:USB_2_MDIO_F5.hex
*已验证:正确
* BSL 解锁:false
* InfoA 访问:false
* VCC 打开:3000mV
***********************************************************************************************。
*正在开始目标代码执行...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已关闭(无错误)
***********************************************************************************************。
*

C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>暂停
按任意键继续。 。 。

是否有人可以检查问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guowei、您好!

    首先、请再次检查您是否已设置硬件 UART 模式(第2.2章硬件设置 MSP430F5系列)。

    然后、请确认您是否遵循了以下说明:

    如果遵循所有说明并存在错误、请给我一些反馈。

    此致、

    SAL