This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:硬件未与 BP-ADS7128模块连接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-ADS7128, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1191768/msp432e401y-hardware-not-connected-w-bp-ads7128-module

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:BP-ADS7128MSP-EXP432E401YUNIFLASH

大家好、TI 专家、

我的团队采购了两块 MSP432E401Y LaunchPad 板以及 BP-ADS7128和其他评估模块。 按照 BP-ADS7128用户指南、在完成3.2.1将 BP-ADS7128堆叠到 MSP432E401Y 顶部并将 USB 电缆连接到数据端口后、我被显示"硬件未连接、 请将目标设备插入计算机的 USB 端口..."的消息卡住。  

我在数据转换器论坛上向 Bob B 开了一个 TT。 经过一些实验和讨论、他将我介绍到这里的微控制器论坛、因为问题可能与 LP 板有关。 有关背景信息、请参考此处的主题。  

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190763/bp-ads7128-bp-ads7128-hardware-not-connected

请帮助。 谢谢!

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    从您在此处发布的图片中:  

    您似乎有 个跳线连接到 JP1接头。 您不应在该接头上有两个连接、这意味着每次只能有一个连接。 连接两个接头可能会导致电路板上的电源发生冲突、进而可能损坏电路板、具体取决于在给定时间进行的连接。 我将联系数据转换器团队、告知他们需要更新文档。

    首先尝试仅使用单根跳线、使5V 电源仅来自 USB OTG 端口。

    如果没有、请尝试获取新电路板、然后尝试对其进行重新编程、并确保 JP1上仅使用一根跳线来选择正确的电源、然后查看新电路板上是否出现 COM 端口。 如果确实如此、则我们可以假设之前的电路板因放置双跳线而损坏。

    如果不是、我将有更多的调试想法、但这是我对这里发生的情况的主要怀疑。 希望只是移除第二个跳线即可解决它...

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的建议。 我实验了移除引脚5/6上的跳线、同时将跳线保持在引脚3/4上。 将 USB 电缆重新连接到 USB OTG 端口后、仍然没有检测到 USB 设备、没有新的 COM 端口。 移除跳线5/6后、我可以看到调试端口侧的电源消失、绿色 LED 熄灭。  

    我只订购了两个 LP 板、并按照两个板上的说明执行了设置步骤。 我目前没有另一个"新鲜"的板可供尝试。  

    请建议我可以尝试其他哪些实验。  

    谢谢!

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    [引用 userid="550968" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1191768/msp432e401y-hardware-not-connected-w-bp-ads7128-module/4492605 #4492605)]移除跳线5/6后,我可以看到调试端口侧的电源已断开,绿色 LED 指示灯熄灭。  [/报价]

    这有点意外。 您是否移除了 JP101上的任何跳线? 由于达拉斯的冬季风暴、我无法立即使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad、但我有一个姐妹板、该设计基于该板、使用相同配置时电源 LED 会在该板上保持亮起。 如果 MSP-EXP432E401Y 电路板也是如此、我明天就必须进行测试。

    现在、让我们执行以下操作。 首先、将跳线放回5/6、以便从 XDS 连接获得电源。  然后从 TI.com 下载 CCS UniFlash (如果尚未下载)。

    我将.out 文件附加到这篇 E2E 文章中、它是为 LaunchPad 开发的用于展示 MSP432E4 USB 功能的基本 USB 应用的编译二进制文件。 使用连接了调试端口的 CCS UniFlash、将此示例加载到您的电路板上。

     e2e.ti.com/.../usbdevcdcserial_5F00_MSP_5F00_EXP432E401Y_5F00_nortos_5F00_ccs.out

    执行此操作后、要么连接第二根 USB 电缆 而不更改 JP1位置、要么从调试端口断开 USB 电缆、然后通过以太网插头将其移动到端口、然后将 JP1跳线更改为3/4位置。

    然后在"Device Manager (设备管理器)"中查看是否显示了 USB 设备。 如果是、我们知道电路板正在工作、USB 端口也可以工作。 可能无法立即将端口识别为 USB 设备、通常会显示黄色警告指示灯。 如果是这种情况、请向我发送设备管理器的屏幕截图。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    J101上的所有跳线仍处于打开状态。 默认情况下、它们位于此处。 未尝试更改此处的配置。  

    我使用您提供的.out 文件上传了闪存。 请参阅下面的屏幕截图。  

    将 USB 电缆切换回数据端口侧后、在插入电缆之前和之后、我仍然看不到检测到任何新的 USB 器件。(引脚3/4上有跳线、引脚5/6在 J1上)请参阅下面的屏幕截图。  

    谢谢!

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您提供的屏幕截图、UniFlash 演示充分证明了程序加载正确无误、这意味着器件不会进入错误/锁定状态。  

    当我按照这条线路写文章时、似乎是一块损坏的电路板、我希望您检查的另一件事就会想到。 长时间拍摄区域、但您能否恢复已移除的 JP6跳线? 我不认为跳线会影响我提供的 USB 示例、但我想确保它不会影响、因为这是开箱即用的跳线配置。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    如果我将跳线穿过 JP1的引脚3/4返回到 JP6、由于 USB 电缆位于 USB OTG 侧、电路板将断电。  

    通过恢复 JP6跳线、您意味着在 JP6上添加另一个跳线、同时将跳线保持在 JP1的引脚3/4上?  

    此致!

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我的意思是在 JP1上只保留一个跳线、并移动已添加到 JP6的第二个跳线。 单个 JP1跳线应用于 JP1上的引脚3/4。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我尝试了两种情况、a) JP1引脚3/4上的跳线、JP6上的无跳线、b) JP1引脚3/4和 JP6引脚1/2上的跳线。

    这两种情况都给了我相同的结果。 未检测到新的 USB 设备、且调试端口侧绿色 LED 熄灭。  

    此致!

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    鉴于您已经测试过的内容以及该用户指南中的错误说明、我认为电路板上的 USB 连接已损坏。 如果您有一个新电路板、请仅在 JP1上使用单个跳线、但仍然无法使其正常工作、然后返回此处。 此主题将保持开放30天、但如果需要更长的时间才能返回、您可以"提出相关问题"、只需提及我们过去的对话。

    我已经向数据转换器团队发送了一封关于导致这种情况的文档问题的消息。 此外、您还应该能够 RMA /免费更换无法正常工作的主板、因为此时根本原因似乎是错误的文档。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢更新。 我订购了另外两个 LP 板进行测试、并将在收到它们后在此处进行更新。 同时、我将为我手头上的两块 LP 板提供 RMA。

    此致!

    William