This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:使用电池为 MSP-EXP430FR4133供电时、电源状态 LED 是否亮起?

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928206/msp-exp430fr4133-does-a-power-status-led-illuminates-when-powering-the-msp-exp430fr4133-with-a-battery

器件型号:MSP-EXP430FR4133

大家好、

我正在尝试进入嵌入式系统编程、我必须选择开发板。

我还有一个我想实施的小项目。 我想做一种倒计时/计时器、我将用作闹钟。 这是一个项目、我认为可以教我很多东西、而且我真的需要一个闹钟、它在我站起来之前不会停止闪烁(因此、只要我打开眼睛、我就知道是不是时候起来了)。

总之、我有两个问题、它们是相关的。 我将需要使用电池为器件供电。 可以这么做吗? 如果是,您建议使用哪种电池和电池座?

更重要的是、此开发板是否可以在没有任何 LED 亮起的情况下通过电池供电? 我想在晚上使用这款设备作为闹钟、即使房间里的灯也很微弱、我也无法入睡。 因此、我想确保它可以在夜间运行、而不会发出任何光。 我看到的大多数开发板似乎都具有某种无法停用的电源状态 LED、我想知道 MSP-EXP430FR4133是否是此规则的例外情况。

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "虚线"的 MCU 侧没有电源 LED。 这是一项功能、因为您可以通过移除 J101上的所有跳线并将电源连接到 MCU 侧的3V3/GND 来测量程序的功率(电流)消耗。

    对于在电池上运行该特定的 Launchpad、没有特殊规定。 我希望您可以将3V 电池组连接到 J101 (MCU 侧)上的3V3/GND、但不能使用锂离子电池组、因为这是3.7V (高达4.2V)、并且没有稳压器(也是一项功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Bruce。 您的回复对我的教学非常重要。

    我对电子产品完全没有任何经验、而且我从未见过图片中的 MSP-EXP430FR4133、因此我花了一些时间进行处理。

    我看到您对功率 LED 的看法。 它位于虚线的另一侧、该一侧与计算机连接以进行调试。 因此、它完全位于用户 LED 的另一侧。 我想我只需要在晚上介绍一下电路板的这一部分。

    我花了一段时间才意识到 J101的含义、但现在我看到您正在引用虚线穿过的黑色塑料块。 我完全不知道这些黑色的小东西是跳线、这是很好的了解。 因此、如果我移除其中一个跳线、我猜这会解开两个小金属棒(我不确定是否应该调用这些引脚)。
    那么、您说我必须将3V3和 GND 引脚从电路板的 MCU 侧连接到电池、对吧?
    在尝试了解 J101块是什么时、我偶然发现了有关为器件供电的这些架构: www.ti.com/.../slau595b.pdf
    似乎实际上需要建立3个连接点?
    你怎么看? 您认为它只能用于将 J101块(MCU 侧)的3V3和 GND 引脚连接到电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用跳线将两个引脚连接在一起。 在这种情况下、它们用于在 USB 和 MCU 侧之间传递信号。

    无需连接5V 引脚-这完全是一种方便、以防有人在 MCU 侧需要5V 电压(来自 USB)。 我通常移除5V 跳线并将其关闭、以避免出错。

    我不记得我是否已将电池连接到3V3/GND 引脚(可能)、但我已连接外部电源。 只要是3V 电池组、您就应该可以正常工作。 您将需要移除 J101 ("桥接")块上的所有跳线、以便不对编程器电路反向供电。 完成此操作(并断开 USB 连接)后、您将看到电源 LED 指示灯熄灭。

    说明明显的情况:在断开所有连接之前加载(并尝试)程序代码、因为您将断开编程器/调试器的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于没有电子产品经验的人来说、最好是获得其中一个 USB 电池组并通过 USB 端口供电。

    在这种情况下、虚线上方会有一些 LED 亮起、但您可以将注意力集中在软件上。 一旦启动、您就可以获得第二个 Launchpad、您可以进行破解并切换到电池电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce、他非常乐于助人。 直到您第二次回复、我才意识到在移除 USB 电源并仅使用电池供电时电路板上的电源状态 LED 会熄灭。 真是个好消息。 还感谢有关移除 J101块的所有其他跳线的建议。 我不会考虑这么做。

    [引用 user="Bruce McKenney47378">说明显而易见的一点:在断开所有组件之前加载(并尝试)您的程序代码、因为您将断开编程器/调试器的连接。  [/报价]

    这话什么意思? 我肯定会计划使用 USB 电缆进行开发、直到我有一些工作正常。 之后(当我的计时器工作时)、我计划拔下 USB 电缆、拔下 J101处的跳线、然后连接电池。 我希望此时有一个完全自主的计时器、在没有 USB 的情况下可以使用。 但也许在几天之后、我还希望能够使用其他程序对芯片进行重新编程。 我想我应该能够做到这一点、或者您是否意味着在移除跳线后无法再将其放回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以随时将跳线重新接通。 99%的人肯定您知道这一点、但我"说了明显的"来覆盖其他1%。