This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:支持 Mac OS

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1234408/msp-exp430g2-mac-os-support

器件型号:MSP-EXP430G2

团队、您好!

代表我的客户发布:

我有一个 LaunchPad MSP-EXP430G2与 MSP430G2553搭配使用、并且我想从我的 Mac pro 书中运行具有 M1 Pro 芯片的代码。 我曾尝试下载 CCS、但该程序不会重新确认设备已连接(计算机连接、但程序未连接)。 我想知道在使用 Mac 的 Launchpad 中运行代码需要哪些选项。  

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们提供错误的屏幕截图吗? 什么版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我的客户正在使用 CCS  11.1.0.00011.下面的错误屏幕截图:

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 MSP432P401R 时、我必须在 PC 上更新固件才能正常工作(并进行更新!) 或更高版本。 我不知道这里是否出现了这种情况。

    但我知道他们使用 CCS 10在我的 Mac 上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    您能为我看看几件事吗?

    当您通过 USB 插入器件时、Launchpad 上的电源 LED 是否亮起?

    电路板上的所有跳线是否均已正确填充?

    此致、

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好!

    请查看我的客户的回复:

    是的、当我通过 USB 插入电源时、电源指示灯亮起。

    所有连接都能通过跳线、LED 和板上的按钮正常供电。

    这是一张照片、显示了连接和 LED。
    此致、
    雷南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 必须提出意见、但这似乎是旧的 LaunchPad、这可能是它无法使用新版本 CCS 的原因、但 TI 必须确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是另一个可能的参考:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1177305/ez430-f2013-no-usb-fet-was-found-macos/4431724?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A301692#4431724

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    感谢您的图像。 我将使用提供的 CCS 版本以及 LaunchPad 重新创建此问题、并回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在 Windows 上使用 CCS 11.1.0.00011测试 MSP430G2553、并且 从 MSP430Ware 运行示例代码时没有任何连接问题。 我目前也在努力让 Mac 测试。

    同时、有一些事情值得关注。

    他们的机器上是否已安装 MSP430Ware、以及 CCS 是否可以看到已安装 MSP430Ware? 他们应该能够在 Preferences > Code Composer Studio > Products 中的 Discovered Products 列表下查看该列表。 如果他们没有安装、可以从 此处的链接下载。 我的版本3.80.14.01可以正常工作。 如果他们已安装该软件、但在 Discovered Products 列表中看不到它、他们应该能够在单击刷新按钮或编辑发现路径(在同一页上)、然后单击刷新按钮后看到该软件。

    确保安装了 MSP430Ware 后、他们是否可以尝试运行 MSP4302553的示例? 我建议使用 msp430g2xx3_1示例、因为该示例应仅使 LED 闪烁。 它们可以通过打开 CCS 中的 Resource Explorer 导入此项目、并找到具有以下屏幕截图所示扩展名的项目。 只需点击导入按钮、选择器件、然后尝试调试项目。

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    在装有 MacOS Monterey 以及所有匹配的 TI 软件规范的情况下、我能够在 Mac 上测试此问题。 实际上我确实在多个 CCS 版本上收到了相同的错误消息。 这很可能是操作系统问题。 您能否确认您客户的计算机在 Monterey 上运行、而不是在其他 MacOS 版本上运行? 如果他们能够做到这一点、那么除了蒙特利之外、还值得在其他 MacOS 版本上进行测试。

    我将在星期一上午跟进我的团队、以评估我们是否可以继续对此问题进行故障排除。

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好!

    大家好、感谢您的回答。

    我的客户正在执行其他任务、并将在他们尝试您的建议后尽快向我们更新。

    非常感谢。

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-EXP430G2具有 在 macOS 上不受支持的旧版 MSP 调试探针。  较新的 MSP-EXP430G2ET 上具有较新的 MSP 调试探针、该探针在 macOS 上受支持。

    下面是 CCSv12.3在连接到 MSP-EXP430G2ET 的 M1 macbook pro 上运行的屏幕截图。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,为什么人们忽视我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定。  你之前在该主题中的想法是正确的。

    我们会在 CCS 安装程序中调用此函数、但如果您稍后再尝试此电路板、它没有太大帮助。

    基本上、 macOS 上不支持任何使用旧 eZ430调试探针的功能。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请查看我的客户提供的更新:

    因此、根据我在线程中看到的内容、不支持 Mac OS。 那么、我无法使它正常工作? 可能是 CCS 云还是具有视差窗口的虚拟机之类的云? 请注意、我可以在虚拟机中使用的窗口是 Windows 11、但我和 ARM 版本无法在该操作系统中安装 CCS。  

    提前感谢
    此致、
    雷南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    CCS Cloud 将具有同样的问题。

    运行虚拟机将不起作用、因为它将是不受支持的 Windows for Arm。

    macOS 上不支持 MSP-EXP430G2。   

    最简单的答案是只需获取 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET。 它们售价为10美元。

    此致、

    约翰