您好!
我收到了一个包含 Tag-It HF-I 标签的 TRF7970A 开发套件。 我不知道它的器件型号、唯一的标识符是它上的"C04"。
它的 UID 是0x5A03DC1D000007E0、因此如果这有助于识别它、我想知道它是什么。
无论如何、我正在尝试学习在我自己的 Android 设备上使用 NFC 15693的读取/写入协议。 我们已经取得了良好的进展、并且能够生成地址单块读取命令、以返回我们可以在配备 TRF-7970A Booster Pack 的 MSP430微控制器上验证的数据。
遗憾的是、当我们使用单个块写入命令时、我们遇到了一些问题-不可解释的问题。 根据 TI 在 Tag-It HF-I 晶圆上详细介绍 ISO 15693的 sloa141 PDF、与我们的类似、状态代码0x00应该表示成功。 当我们写入 NFC 晶圆(我们已验证其工作正常)时、我们会得到0x0113的响应代码、根据 PDF 标准、这意味着"编程失败"。
可能会发生什么情况? 我们是否有不正确的 PDF、因此0x0113可能意味着此标签"无效"? 标签是否发送了它认为发生的情况、这是正确的? 这是已知问题吗?
任何可能导致我们了解如何感知此0x0113响应的所有详细信息都将大有帮助。
-- Write Command (Block 0, Addressed, 0xA83D3780) -- Transceive: 60 21 5A 03 DC 1D 00 00 07 E0 00 A8 3D 37 80 Response: 01 13 -- Read Command (Block 0, Addressed) -- Transceive: 20 20 5A 03 DC 1D 00 00 07 E0 00 Response: 00 A8 3D 37 80