This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:wl1271_SDIO mmc2:0001:2:在 AM5728EVM 中 SDIO 写入失败(-110)

Guru**** 1796780 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1056188/wl1835modcom8b-wl1271_sdio-mmc2-0001-2-sdio-write-failed--110-in-am5728evm

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODAM5728

尊敬的香榭丽舍

我的客户在 AM5728 GP EVM (版本1.0、早于 A3a)上进行了测试、并且在通过 SDIO 运行 ifconfig 和 wpa_supplicant 以运行 WL1835MOD 时也发现了问题、如下所示。

其 SDK 版本为 SDKv6.3.0。

e2e.ti.com/.../logs.txt

它们将 WL1835MODCOM8连接到 AM5728 GP EVM、如下所示。

当他们尝试使用 Linux SDK 的预构建映像进行引导时、他们确认了 MMC、wlcore_SDIO、如下所示。  

root@am57xx-EVM:~# dmesg | grep mmc2

[3.377537]    mmc2:使用 PIO 的480ad0.MMC [480ad0.mmc]上的 SDHCI 控制器

[3.482344]    mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡

~~~~μ A

root@am57xx-EVM:~# dmesg | grep wl

[0.490144]    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-mmcwl[0]的'GPIO'属性-状态(0)

[14.569465]   wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2

[14.965086]   wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)

[15.050541]   wlcore:已加载

[15.600205]   wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240

[15.720293]   wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)

~~~~~~~μ A

root@am57xx-EVM:~# ifconfig -a

eth0      Link encap:以太网  HWaddr A0:F6:FD:AA:53:D8

          上广播多播  MTU:1500  公制:1

          RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

          TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

          冲突:0 txqueuelen:1000

          RX 字节:0 (0.0 B)  TX 字节:0 (0.0 B)

          中断:90

 

ETH1      链路连接:以太网  HWaddr A0:F6:FD:AA:53:D9

          上广播多播  MTU:1500  公制:1

          RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

          TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

          冲突:0 txqueuelen:1000

          RX 字节:0 (0.0 B)  TX 字节:0 (0.0 B)

 

LO        链路环接:本地环回

          iNet addr:127.0.0.1  掩码:255.0.0.0

          inet6 addr:::1/128范围:Host

          正在运行  MTU:65536  公制:1的上环回

          RX 数据包:107错误:0丢弃:0超限:0帧:0

          TX 数据包:107错误:0丢弃:0超限:0载波:0

          冲突:0 txqueuelen:1000

          RX 字节:221047 (215.8 KiB)  TX 字节:221047 (215.8 KiB)

 

sit0      Link encap:IPv6-in IPv4

          NOARP  MTU:1480  公制:1.

          RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

          TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

          冲突:0 txqueuelen:1000

          RX 字节:0 (0.0 B)  TX 字节:0 (0.0 B)

 

wlan0     Link encap:ethernet  HWaddr 50:65:83:F8:1C:CC

          上广播多播  MTU:1500  公制:1

          RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

          TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

          冲突:0 txqueuelen:1000

          RX 字节:0 (0.0 B)  TX 字节:0 (0.0 B)

~~~~~~~μ A

*启动后的 MMC2

root@am57xx-EVM:~# cat /sys/kernel/debug/mmc2/ios

时钟:          48000000 Hz

VDD:            23 (3.5 ~ 3.6V)

总线模式:       2 (推挽)

芯片选择:    0 (无关)

功率模式:     2 (开启)

总线宽度:      2 (4位)

时序规格:    2 (SD 高速)

信号电压:1 (1.80 V)

驱动程序类型:    0 (驱动程序类型 B)

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下命令:

    $ cd /usr/sbin/wlconf
    $ ./configure-device.sh

    用户输入正确的值后、应加载固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请构建最新的 R8.8驱动程序。 您可以在此处找到有关如何构建的说明、并将其包含在 Linux 映像中:  

    https://www.ti.com/lit/ug/swru561 

    构建 R8.8驱动程序包括最新固件和其他实用程序。