This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:能量收集

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, DLP-RF430BP, RF430FRL152H, RF430CL330H, TLV61225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1021051/rf430frl152h-energy-harvesting

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: DLP-RF430BPRF430CL330HTLV61225

晚上好。

对于无电池应用、我使用的是 RF430FRL152HEVM 电路板。 从 IC 的常见问题解答文档可以看出、与竞争对手的射频 IC 相比、射频场的功耗可能非常低、只有675uW 左右。

我想找到一种方法来从天线获取更多的电力。 在 DLP-RF430BP 原理图中、我可以看到直接从天线收集功率:


我的 RF430FRL152HEVM 电路板没有类似的东西。 RF430FRL152H 上是否可以采用这种方法? 如果不是-是否有其他可能的方法来收集更多的能量? 我正尝试在1-2mA@3.3V 上实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugnius、

    是的、RF430FRL152H 也可以采用这种收集更多能量的方法。 请参阅以下文档第4.2章。 这适用于 RF430CL330H、但也可用于您的情况。 如果有可能获得所需的1-2mA 电流、则取决于许多因素、例如天线尺寸、耦合、读取器等、必须在您的系统中进行评估。 根据我的经验,我想说,这应该是可能的。 由于射频输入中的内部限制器电路、很难达到3.3V。 如果这是强制性要求、则可以添加低功耗直流/直流转换器(TLV61225为3.3V)。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu378a/tidu378a.pdf

    此致、

    Helfried