This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-WL1835MODCOM8B:WL18xx TX 测试

Guru**** 2141810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/864485/tidc-wl1835modcom8b-wl18xx-tx-testing

器件型号:TIDC-WL1835MODCOM8B

你好!

我尝试遵循以下文章中提到的指令、  

站点:  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing

命令:  

部位校准器 wlan0 wl18xx_plt start_tx 

命令说明:

  1. 源 MAC 地址(xx:xx:xx:xx:xx:xx)
  2. 目的 MAC 地址(xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx)

如果我尝试在我的 EVM 上运行命令"ifconfig | grep HWAddr"、我们找到了如下结果:

  1. 文档0:02:42:E5:CC:75:1F
  2. ETH0:98:5D:AD:34:37:96
  3. Wlan0:50:65:83:2B:A2:D5

我的问题是哪一个 MAC 地址 和 ?

另一个问题是、如果我们以 下面的命令执行 TX 连续测试、

  • 校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
  • 校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1
  • 校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 3 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

是否有任何命令来确保信号是否已传输?

正在等待您的最回复。

谢谢你。

调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    但愿一切顺利。 首先、由于您正在使用校准器、我假设您正在使用主机运行。 对于 TX、无需设置源 MAC 或目标 MAC、因为在这种情况下、您将以测试模式运行 WL18xx。 因此、您需要查看频谱分析仪或 IQView 等测试框上的信号。 校准器命令不用于或连接到 AP。

    您可以运行上述命令集、然后他们会看到您是否正在使用频谱分析仪在通道上进行传输。 在本例中、您将在 CH 7上传输数据。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riz:

    如果我们获得的结果与我在下面的照片中的值相同、该怎么办? 是否有任何特定命令可纠正此问题? 因为我必须以正值(大约12dBm)获得输出功率。  

    这是我进入 EVM 的命令、

    ifconfig wlan0 down
    CD /usr/share/wl18xx
    校准器 wlan0 plt power_mode 打开

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道1 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 3 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    正在等待您的最回复。

    谢谢你。

    -调光-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    这里可能有2个问题(我假设您使用的是 TI 硬件):

    1) 1)在电路板上、需要移动跳线电阻器/电容器、以便您可以将信号从默认板载天线移动到 U.FL 连接器。 对于主要天线 ANT1、您需要确保 C5被移动到 C7位置。 这将向 U.FL 连接器发送信号。 您可以在用户指南的第3页看到此内容: http://www.ti.com/lit/ug/swru359e/swru359e.pdf。 如果您没有移动此功能、 则您将看到更低的功耗。

    2) 2)如果您已经移动了电阻器、则可能尚未在校准器中正确设置天线。 请尝试在 Power_mode_on 命令之后添加以下内容:

    校准器 dev wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 0 1 0 1

    这将确保您将射频路由到 ANT1 (主天线)的器件内部。

     

    但愿这对您有所帮助。

     

    谢谢、

    Riz