This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:关于自动确认

Guru**** 652440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544, CC2543, CC2545
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/830033/cc2544-about-the-auto-acknowledgement

器件型号:CC2544
主题中讨论的其他器件: CC2543CC2545

您好!  

CC2544的数据表中提到了"广泛的基带自动化、包括自动确认和地址解码"。

我的客户希望了解有关"自动确认"的更多信息。

这是否意味 着自动确认 I2C 总线,而不是 专有2.4GHz 通信?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    自动应答用于射频通信。 如需了解更多详细´s 信息、请参阅 CC2543/CC2544/CC2545用户指南。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fredrik、

    感谢您的反馈、反馈将传递给我的客户。

    如果有 CC2543/CC2544的 TI 软件示例、请提供建议、这些示例可帮助我的客户开发用于构建稳健的专有2.4GHz 通信的跳频机制。

    谢谢。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于 CC2544、我们只有一个简单的射频示例、即 PER 测试。  

    如果他们需要更强大的解决方案、则必须自行开发、或者选择另一个受定义协议支持的器件。

    此致、
    Fredrik