This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:CC2590控制

Guru**** 2472800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC2590, CC2650, TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1218603/cc2590-cc2590-control

器件型号:CC2590
主题中讨论的其他器件:CC2540CC2650、CC2541

您好!

我们希望将 CC2590与 CC2540结合使用。
我在 AN120中看到 TI BLE 软件堆栈可以自动控制。
目前、我们对旧的 TI BLE 软件栈使用我们自己的专有协议。
使用 HCI_EXT_ExtendRFRangeCmd 更新 TI BLE 软件栈和修改 FW 是否足够?

或者在这种情况下、是否需要手动控制 CC2590?

是否有用于手动控制的控制顺序和时序的文档?

提前感谢您的帮助。

此致、

Szabolcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Szabolcs、

    如果您将 CC2590与 CC2650配合使用、我建议参考  包含这两个器件的 TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE 参考设计。 还应参考以下文档: 使用带有 CC2541的 CC2590前端

    我认为您应该只需要使用您指定的 HCI 函数。 以下 E2E 主题讨论了该函数的使用: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/421430/extending-the-range-of-cc2541-using-cc2590

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    感谢您的回答、我们正在努力解决 Szabolcs 的这一问题。

    遗憾的是、那些可用于控制'2590的引脚(CC2540的 P1_1;P1_2;P1_3)已被用于控制其他外设。  

    您能告诉我们、从其他引脚控制 CC2590的要求/前提条件是什么?

    提前感谢您!

    此致、

    三木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miki、您好!

    遗憾的是、根据《 将 CC2590前端与 CC2541配合使用》应用报告、在控制 CC2590的第8节中、这些是必须用于控制放大器的引脚。

    这些值似乎是在软件栈本身中设置的、可能不会更改。 如果您的设计中已经使用了这些引脚、我建议您修改原理图、以便腾出这些引脚供放大器使用。

    此致、

    1月