This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:在断电期间、RF430CL330H 如何在 NFC 中有读取/写入操作时通知 MCU

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1303425/rf430cl330h-how-the-rf430cl330h-notifies-the-mcu-when-there-is-a-read-write-operation-in-the-nfc-during-power-off

器件型号:RF430CL330H

您好、TI 团队、

我们有一个关于 适用于 NFC 应用的 RF430CL330H NFC 标签的新问题、即 在断电期间、RF430CL330H 如何在 NFC 中有读取/写入操作时通知 MCU。

从数据表中、我们可以了解到待机电流过高。 但是、我们的产品需要实现超低功耗、 因此我们 需要 在待机期间将其断电。 此时、如果发生读取或无线操作、如何通知 MCU? 或者您在该应用中有更好的选择。  

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF430CL330H 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。