This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC26x2 MCU 上是否运行有用于控制 NFC 读/写器芯片 DLP-7970A 的示例代码?

Guru**** 2555040 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, DLP-7970ABP, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1461576/cc2642r-is-there-any-example-code-running-on-cc26x2-mcus-that-controls-the-nfc-reader-writer-chip-dlp-7970a

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1DLP-7970ABP、

工具与软件:

我使用的是一种开发板的组合:
运行 simple_peripheral 固件应用的 LAUNCHXL-CC26X2R1
DLP-7970ABP:BoosterPack 附加开发板

我正在尝试将 MSP430 MCU 的 NFC 相关示例代码 sloc297c.zip 移植到另一个 MCU CC2652 (和 CC2642R)。 我发现 MSP430 示例代码非常适合此 MCU。 CC26x2 MCU 上是否运行用于控制 NFC 芯片 DLP-7970A 的示例代码?