This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:设置输出电压斜升时间-(tdVdT)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483334/tps2640-setting-output-voltage-ramp-time-tdvdt

器件型号:TPS2640

工具与软件:

你(们)好

我有疑问。

如果 C (dVdt)设置不正确、会出现什么问题?

我知道接通电源时的浪涌电流受到过载电流限制 I (OL)的限制。

如果输出电压上升时间设置(tdVdT)由负载电容 C (OUT)和 I (OL)决定、那么即使 C (dVdT)设置得很小、斜坡时间也不会很长吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流限制是一个稳态功能。 在启动期间、当 FET 未完全增强时、它不受电流限制保护。

    热环路和热关断可在启动期间保护器件。  

    错误的 CdVdT 可能会导致启动干扰、从而使器件进入热保护状态并尝试再次启动。

    您可以使用以下设计计算器计算 Cdvdt

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-V6yHO4SAAc/01.00.00.00/slvrbg7.zip

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit  

     

    感谢您的答复。

    我知道对 I (OL)和浪涌电流的控制是不同的、而 I (OL)无法控制浪涌电流。

    顺便说一下、该计算表不支持使用 R1、R3 = 0Ω 进行计算。

    不过、要将 OVL 设置为默认值32.6V 并将 UVL 设置为关断、我知道 R1 = 0Ω(短接)、R2 =开路、R3 = 0Ω(短接)。 是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 VIN 和 UVLO 之间连接>800K 欧姆的电阻。

    OVP、您可以短接至 GND 以获得内部设置 OVP。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复

    您的意思是  R1 = 800Ω、R2 =开路、R3 = 0Ω(短路)吗?

    R1是否需要800k? 数据表说明了以下内容。

    可以使用较短的值吗?

    请让我再次确认。

    您说过

    >电流限值是一种稳态特征。 在启动期间、当 FET 未完全增强时、它不受电流限制保护。

    >我们有热循环和关闭,在启动过程中保护设备。  

    >错误的 CdVdT 可能会导致启动时出现故障、设备可能会进入过热保护并尝试重新启动。

    然而、数据表指出、即使在启动期间电流也被限制为 I (OL)、这是否意味着启动期间电流受 CdVdT 限制?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议 在 VIN 和 UVLO 之间保持800K 的电阻、这将有助于降低从电源到 UVLO 的漏电流。

    之前、我在启动期间的自举电流限制上出错。 该器件在启动期间存在电流限制。

    但保持正确的 dVdT 将有助于无干扰启动、从而有助于降低浪涌电流。

    如果您需要有关此方面的更多详细信息、请告诉我。

    谢谢

    Amrit