This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:重新排序实施

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486247/ucd90320u-resequence-implementation

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:UCD90320

工具与软件:

您好!

《UCD90320用户指南》(文献编号:SLVUAW9C)在重新定序寄存器上包含冲突信息。 第10.15章显示 UCD90320不支持此命令:

表2 (PMBus 命令)的概述显示它在 UCD90320上实际上受支持:

这可以清除吗?  

谢谢!

B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您指出这一点。  UCD90320不支持重新排序命令

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表中发现其他冲突数据:

    表2显示支持 SECURITY_MASK 寄存器:

    但10.32表示不支持该函数。  

    如果器件支持、您能告诉我们有关此寄存器的详细信息吗?

    如果不受支持、您能解释一下我们启用密码保护后到底保护什么内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在之前的响应中制作了一个拼写错误。 UCD90320不支持重新排序命令。

    UCD90320也不支持 SECURITY_MASK。  

    当有密码保护时、许多写入命令都会被阻止、直到写入密码为止。

    用户指南中提供了该命令的列表。

    此致

    Yihe