This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A-Q1:<50%占空比

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482724/uc2843a-q1-50-duty-cycle

器件型号:UC2843A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想使用  占空比小于50%的 UC2843A-Q1。

您能否建议我是否可以使用 Rt=1k Ω、CT=12nF?  

我在数据表中找到了以下建议、该建议似乎将 Rt 的范围限制为>5k Ω 和  

CT <4.7nF。

如果在此范围之外使用、是否会出现任何问题?

在我的用例中、所有性能/功能是否都能得到保证?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能保证您将获得相同的性能、如部件到部件容差线性或某些奇怪的行为(如果将 RT 和 CT 与上述数字一起使用)。

    我们建议您在建议和正常范围内使用器件、以获得数据表规定的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄三:

    最大占空比限制功能是强制器件在其最大占空比以下工作、对吗?

    如果我选择工作条件(输入和输出)和变压器规格以满足小于50%的占空比、是否有任何问题

    最大占空比设置为90%时(时序电阻= 5k Ω)? 我的意思是、我是否可以从外部限制最大占空比?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 dmax = 100%的器件、则在设计外部尽量以小于50%的频率工作时、这取决于外部电路的设计方式。 如果没有50%占空比钳位、则在瞬态期间大于50%占空比期间仍然可能存在、这可能会导致运行不稳定。 对于此器件、没有一种很好的方法来进行外部50%占空比钳位。 如果您的设计希望钳制占空比小于50%、则需要使用 Dmax = 50%的器件。 如果使用 Dmax > 50%的器件、则需要相应地进行其他电路设计、例如增加电流斜率补偿。