This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:TPSI3050DWZR

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486709/tpsi3050-tpsi3050dwzr

器件型号:TPSI3050

工具与软件:

您好!

我正在 调光器电路设计中使用 TPSI3050DWZR IC。

本设计未通过辐射发射测试(CISPR15)。 我已经尝试了所有可能的技巧,没有工作。

此设计预计可在2个月内投入生产。 我需要您的帮助来理解这一点。

您能否申请分享电子邮件地址、分享原理图?

Parvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待响应。 现在还不能创建技术案例、所以需要依赖 E2E 论坛

    我已通过移除连接的所有电缆(例如负载电缆、天线)对此设计进行了测试。

    现在我的电路仅连接到 VInput 230VAC、我仍然可以看到165MHz 与175MHz 之间的辐射发射宽带噪声。 这表明、电缆辐射的不是噪声、而是 PCB 辐射的。 我使用了近场探头、与 MCU、晶体、直流/直流等设计的其他部分相比、TPSI3050产生的噪声更大

    我已经从电路板上完全移除 TPSI3050、噪声变为零。

    在 IC 本身辐射的噪声超出可接受限值的情况下、我该怎么办? 情况紧急。

    谢谢

    Parvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parvin:

    很抱歉迟到了响应。 我们的产品线最近重新组织为业务部门、这意味着我们负责的组织发生了变化、但尚未更新 E2E 上的通知设置。 因此、我的团队成员都没有像我们通常那样收到通知。  

    请将您的原理图和测量结果分享到 ps_iso_apps@list.ti.com

    TPSI305x 在通过隔离栅传输功率、并且电源尝试返回到电源时会产生 EMI。 为了降低 EMI、我们可以增加该返回路径的阻抗、也可以降低整个路径的总发送功率。 dBµV 您需要减少多少 Δ R、我们通常建议使用以下选项

    • 向 TPSI305x 输入添加铁氧体磁珠或共模扼流圈
    • 减少功率传输(降低 RPXFR 值)

    以下是我们自己的 RE EMI 测量结果。 通过添加铁氧体磁珠、我们可以看到在该165 MHz 的- 175 MHz 范围内减少近10dBµV μ V。 请记住、这些结果是在最小功率传输(RPXFR  = 7.32 kΩ)下得到的。 在分享原理图时、还请分享开关频率以及启动时间要求、以便我们检查是否也可以选择减少功率传输。

    我们最新的铁氧体磁珠建议为BBBK00201209252Y00

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请阅读本应用简报、进一步了解我们器件周围的 EMI 缓解技术。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师