This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:uc1825.

Guru**** 2504665 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825, UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489231/uc1825-uc1825

器件型号:UC1825
Thread 中讨论的其他器件:UC3825

工具与软件:

您好:
在这里、我正在努力让 UC3825模型融入 ss 函数而在 TI 找不到...然后有人从 TI 网站 yrs (以前称为 UC1825)下载它! 由支持人员提供的备注...

不能通过某些"ChatGPT"操作将这些设置显示为可能的等效项吗?...LOL

欣赏这样做是为了他人的利益...

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上的模型是原样和正确的。

    您引用的外观适用于上述 ngspice 中的一些其他兼容仿真。

    该模型已按原样使用、并已正常使用。  

    如果您将该模型与 TI 建议的仿真软件一起使用、并且发现结果与器件数据表规格不同、请具体说明、以便我们查看。

    否则我们无法帮助将模型转移到其他仿真软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您对 UC3825模型的评论。

    我在 TINATI 中使用后误判断模型。

    如果我采用与旧 Unitrode AN_110完全相同的电路、该电路可以重现 AN110中的结果。

    因此、如果没有使用已知的电路来评估模型、这是我的故障。

    问题已解决。

    Thnx

    -r