This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:TPS61372 FB 电压调优。

Guru**** 2504175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489972/tps61372-tps61372-fb-voltage-tuning

器件型号:TPS61372

工具与软件:

    我们想通过 FB 引脚来调节基准电压、所以 请帮助您检查电路、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    正如我们在手机上所说的、请使用外部波形发生器来测试此功能。 注意二极管、PWM 侧的电压过低可能无法导通二极管、因此 PWM 可能无法控制 Vout。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

          1 我们想知道 FB 引脚的电流 消耗量吗? 请与我分享

          2 我们将0欧姆代入二极管、  

          3、我们调节 FB 以控制 Vout ,但 FB 的分压电阻在 Vout 控制时发生变化。 如何评估波特曲线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    FB 引脚电流小于30nA。在计算波特图时、PWM 电压是恒定的、因此您只需考虑 FB 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng

           另一个问题, 我们想控制从5V 到13V 的电压,如果我们想计算 comp 的电阻和电容,哪个 Vout 电压和电流应该作为计算 COMP 电路的参考?

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    Vout 和 Iout 是实际值。 PWM 调优可视为更改 FB 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

           "输出电压和输出电流是您的实际输出电压"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您询问应使用哪个 Vout 电压和电流作为 COMP 电路的参考、电压和电流是您应用中的电压和电流。