This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:USB PD 灌电流解决方案

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492274/tps25730-usb-pd-sink-solution

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好!
我想实现如下所示的 USB PD 灌电流解决方案:  
我能否核实您是否有相应的解决方案?
此致、
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、

    我想您的意思是 PD 接收器(UFP)器件?

    TPS25730和 TPS25751可以在此处工作。

    借助 TPS25730、您可以设置 PD 控制器将协商并接受的最大电压和电流(在 ADCINx 引脚上使用电阻分压器)。 PD 控制器将协商并接受等于或小于该合约的任何合约。 它将接受 TPS25730配置为接受所连接的 USB-C PD 源提供的最大值。 例如、如果 TPS25730配置为最大15V/3A 并且适配器提供高达20V 的电压、我们将只协商15V 如果适配器提供的最大电压为9V 3A、我们将协商并接受9V 合约。

    如果您只希望支持15V 电压(无较低电压)、则可能需要额外的开关和控制。

    谢谢。此致、

    Chris