请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
您好!
我想实现如下所示的 USB PD 灌电流解决方案:

我能否核实您是否有相应的解决方案?
此致、
KPK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、KPK、
我想您的意思是 PD 接收器(UFP)器件?
TPS25730和 TPS25751可以在此处工作。
借助 TPS25730、您可以设置 PD 控制器将协商并接受的最大电压和电流(在 ADCINx 引脚上使用电阻分压器)。 PD 控制器将协商并接受等于或小于该合约的任何合约。 它将接受 TPS25730配置为接受所连接的 USB-C PD 源提供的最大值。 例如、如果 TPS25730配置为最大15V/3A 并且适配器提供高达20V 的电压、我们将只协商15V 如果适配器提供的最大电压为9V 3A、我们将协商并接受9V 合约。
如果您只希望支持15V 电压(无较低电压)、则可能需要额外的开关和控制。
谢谢。此致、
Chris