This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:30W 拉电流 PD 端口参考设计(不含电池)

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489668/tps65987d-30w-sourcing-pd-port-reference-design-without-battery

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS25751

工具与软件:

我们是否可以将 TPS65987D 用于新设计、这是此芯片的下一个替代产品? 我们需要的是无需电池的 PD 采购端口设计、这才是合适的芯片?

我听说过、 如果不 对直流供电端口进行固件修改、TPS25751无法直接使用(无电池)? 我们的设计已通过 TPS65987实现、我们现在只注意到不推荐使用它的新设计。

当此芯片被宣布不推荐 采用新设计时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    如果您已经设计了芯片并且该芯片正在工作、则应该可以仅将此芯片用于该项目。 不建议将其用于任何新设计、并了解到未来它将获得的支持将更加有限。 此外、还应意识到您将无法使此 PD 控制器获得最新的 USB-C PD 合规性。

    遗憾的是、目前不能直接更换仅限 PD 供电的 PD 控制器、而不能更换电池。

    [报价 userid="528964" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489668/tps65987d-30w-sourcing-pd-port-reference-design-without-battery 我听说 TPS25751在不 修改固件的情况下不能直接使用直流供电端口(无需电池)? 我们的设计已采用 TPS65987实现、现在我们只是注意到不推荐使用它的新设计。

    我们实际上建议 TPS25751和 TPS65987都应与外部加载的固件映像配合使用。 正确的是、如果没有从 EEPROM 或 MCU 通过 I2C 加载外部 FW 映像、TPS25751就无法使用。

    Unknown 说:
    此芯片发布时不推荐使用 新设计?

    ~1-2周前。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的实际要求是不带电池的30W USB PD 拉电流端口、因此 我们选择了器件 "TPS25762具有集成降压/升压控制器"。

    请您就该芯片在我们的应用中的可行性提出建议。 或者、请尽快为您推荐适合我们应用的任何其他低成本解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述查询如果我们选择 TPS25762、我们能否为此芯片提供24V 输入电源、根据数据表、其显示的最大工作电压为18V、但绝对最大值为40V。 因此我对 IAM 进行了混淆、请让我知道24V 输入电压对于 TPS25762足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    TPS25762在 VIN 处的最大电压为18V。 如果高于此值、输出将关闭。

    TPS25762是一款汽车级器件、如果您有兴趣使用、我可以将您重定向到正确的团队。 我主要支持非自动 PD 控制器、例如 TPS25751。

    谢谢。此致、

    Chris