This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:在重负载条件下占空比和开关频率将降低

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491189/ucc28740-duty-and-switching-frequency-will-reduce-under-heavy-load-condition

器件型号:UCC28740

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户反馈、UCC28740的占空比和开关频率将在重负载条件下降低、在此期间、可以测试表明 CS 引脚电压为0.936V~1.1V、超出 Vcstmax。 要与您确认这是否正常? 您能否帮助您更清楚地向客户解释? 谢谢。

BRS

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    频率应该随着负载的增加而增加。 请参阅数据表中的控制律。  

    您是否有要共享的波形或原理图?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    波形如下图:

    CH1:直流母线、CH3:DRV、CH4:CS、CH5:48V 输出、CH6:Vdd

    放大、CS 电压为0.936V~1.1V

    您能帮忙再次检查一下吗? 非常感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    波形也不清晰。 我们可以离线处理吗?

    此致!