This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650:使用太阳能电池板充电时不工作(2)

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488915/bq24650-bq24650-charging-with-solar-panel-not-working-2

器件型号:BQ24650

工具与软件:

您好!

n´t 仍然存在这样的问题、即我的 BQ24650可在电源下工作、但太阳能模块无法正常工作。

所有详细信息都写在参考 TT 中、我正在等待后续答案。

n´t 我无法再更新 TT、因此我希望可以为该主题打开另一个 TT。

此致

托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobi:

    [报价 userid="623524" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488915/bq24650-bq24650-charging-with-solar-panel-not-working-2 "]我仍有一个问题、那就是我的 BQ24650可与电源配合使用、但却无法与太阳能模块n´t。

    在您上次测试中、您使用弱光进行测试、是否在不同的照明条件下尝试过测试?

    我想问题是太阳能电池板无法提供所需的功率。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我在完美光照条件下重复了测试。 我甚至使用电子负载测试了电池板、我获得了36瓦的 MPP。

    所以这不是源头问题、我认为软启动要求太高。

    我的 PV 电池使用5m 电缆(AWG 15)连接。  

    使用具有更长电缆的太阳能电池板时、如果需要额外的输入电容、您有什么信息吗?

    此致

    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    如果使用具有更长电缆的太阳能电池板时需要额外输入电容、您有什么信息吗?

    我认为添加更多输入电容器可能会有所帮助。 我们没有任何使用较长电缆太阳能电池板充电的测试报告。 但是、我建议使用10uF-100uF 来查看是否有任何改进。

    此致、

    Christian。