This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:TPS25762-Q1

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491643/tps25762-q1-tps25762-q1

器件型号:TPS25762-Q1

工具与软件:

我希望 TPS25762-Q1 F411.04.01的基本二进制映像在 GUI 中配置。请告诉我可以从何处获取它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    请查看设计资源页面。  系统可能会提示您首先请求权限。

    https://www.ti.com/secureresources/TPS25772-Q1-DESIGN

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的支持。 我可以看到 FULL FLASH 二进制文件。但 GUI 要求的是低级二进制映像。

    请告诉我如何获得它。

    此致、

    Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditi、

    该文件夹包含一个 .exe 安装程序、必须运行该程序来提取 low region 二进制文件。  默认情况下、它将保存到您的桌面。

    此致、
    Eric