This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:GUI 时序不正确

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479605/ucd9090a-gui-timing-is-not-correct

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

工具与软件:

嗨、团队:

您是否发现我们的 GUI 登录计时不正确?

客户仅需几秒钟即可启动系统、并意识到00:04:51.955处存在故障。  

探测电源轨电压并从上电开始。

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090A 没有 RTC (实时时钟)、因此它的起始时间为0:0:0。

    您的客户在?之前检查了日志

    客户可以擦除日志、以检查上电后是否存在故障。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    已触发 UCD9090的警报(波形如下所示)。

    我连接到 GUI 以检查导致 ALERT 的原因。

    我发现电源轨2和电源轨3存在 UV 故障。 但我不知道这一原因是否会触发 ALERT。

    然后、当我点击"Clear Faults"时、警报从0V 变为3.3V。

    #1触发警报的原因是电源轨2和电源轨3 UV 故障?

    #2示波器不观察电源轨2和电源轨3 UV 故障、为什么 UCD9090会记录此日志?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我和今天不在办公室。 请在明天之前收到回复。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请擦除故障日志、以确保这些故障是过去记录的

    下电上电以查看是否记录了相同的 UV 故障

    是、清除故障将释放 PMBus ALERT 引脚

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    客户想了解的信息  

    #1触发警报的原因是电源轨2和电源轨3 UV 故障?

    #2示波器不观察电源轨2和电源轨3 UV 故障、为什么 UCD9090会记录此日志?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9090每次上电时都会记录此 UV 故障。
    示波器不观察轨2和轨3 UV 故障、为什么 UCD9090会记录此日志?
    这种行为是否 应该发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请共享您的 sch 和配置文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JUNIPER_5F00_LEOPARD_5F00_MODEL_2D00_4_5F00_SGA_5F00_0224_5F00_A9_5F00_REVIEW_5F00_TI_5F00_UCD9090.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_Model4_5F00_20250221_5F00_V9.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否 先清除故障日志、清除故障不清除故障日志? 它们是不同的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以 首先清除故障日志。
    不过、您是说我需要   在每次上电时首先清除故障日志?
    UV 故障是否 合理?
    请告诉我触发 UV 故障的原因。

    另外让我知道如何 通过 I2C 清除故障日志、MP 的产品无法连接到 GUI。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     因此、我请求先清除故障日志、以查看重启后是否恢复日志/

    请先将 GUI 用作测试。  

    请参阅第10.26节以清除故障日志

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvu352 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    您的意思是我每次 下电上电后都清除故障日志、对吧?
    那么、UV 故障是否符合预期?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请仅清除一次故障日志、然后运行上电测试以查看是否再次填充了日志。

    我怀疑这些日志是过去的、否则如果每次上电时都有 UV 事件、您将看到 FAULT 很长一段时间而不是只有一个日志。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到故障已长满、而不是只有一个日志。

    请仅清除一次故障日志、然后运行上电测试以查看是否再次填充了日志。
    >>是的。  在仅清除故障日志一次并运行上电后、UCD9090会记录 一次电源轨2和电源轨3 UV 故障。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、在清除故障日志后、相同的故障在下电上电后恢复。 感谢您确认

    您在探测正确的信号(MON3/4)

    您能否在上电期间通过6通道或8通道示波器提供以下捕获信息

    VCC (为 UCD 供电)

    MON3

    MON4

    GPIO3

    GPIO4

    PMBus 警报

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    采样时的数据。

    UCD9090_VCC-Alert_MON3-GPIO3

    UCD9090_VCC-Alert__MON4-GPIO4

    只有 Rail3和 Rail2在上电期间生成 UV 故障事件。

    但实际上、不会发生 UV 故障。 是否有可防止这种情况发生的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据日志、我认为启动期间不存在 UV。 我还有一个测试要做:

    如果电源轨2上存在 UV 事件、则启用该电源轨2的故障响应以将其关断。

    将 触发器设置为 GPIO3的下降沿、因为如果存在 UV 事件、则由于故障响应、GPIO3将取消置位。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我根据您的说明设置电源轨2的故障响应。 如快照中所示、启动期间未关闭电源轨2、这表明 UV 事件不存在。  

    Q1:但是、日志文件已更新为电源轨2和电源轨3的两个相同的 UV 故障记录。 这是 UCD9090的错误判断吗? 是否可以将其配置为避免这种情况?"

    Q2:此外、对于日志记录文件设置、我将原始 FIFO 从禁用更改为启用、以避免在累积到26个条目时警报引脚变为低电平有效。  此校正设置是否正确?

    我们为您的评论上传 UCD9090电路 issue.e2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请循环使用您的 FAE、我们需要在这个上面建立一个调试会话、因为这对我没有意义。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    纳尔逊的波形。 ALERT 下拉、被监控的电源轨仍处于低电平。

    上电期间捕获。

    这是正确的行为吗?  

    UCD9090A 是否过早检测到电压轨?

    [报价用户 id="644973" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479605/ucd9090a-gui-timing-is-not-correct/5695314 #5695314"]UCD909090_Model4_20250221_v9.xml

    能否再次检查配置?

    我们可以为下一步调试做些什么?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据我的建议、我需要与您的客户进行现场调试会话。

    此致

    Yihe