请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 工具与软件:
在 HD3SS3220 UFP 软件狗评估模块电路图(左下)中、TxP/N 和 RXP/N 线路上使用了100K 的下拉电阻器。
有一条注释显示"4. C1、C3、R10、R11、R6和 R7用于互操作性、使 USB VCM 高于2V。"
在我的设计中、我将差分对连接到 USB 集线器的 UFP (如右下图所示)、而不是 USB3.0 Type-A 连接器。
我无法判断下拉电阻器是否必要。