This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:Rx 和 Tx 差分线路上的下拉电阻

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492155/hd3ss3220-pull-down-resistors-on-the-rx-and-tx-differential-lines

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

在 HD3SS3220 UFP 软件狗评估模块电路图(左下)中、TxP/N 和 RXP/N 线路上使用了100K 的下拉电阻器。

有一条注释显示"4. C1、C3、R10、R11、R6和 R7用于互操作性、使 USB VCM 高于2V。"

在我的设计中、我将差分对连接到 USB 集线器的 UFP (如右下图所示)、而不是 USB3.0 Type-A 连接器。

我无法判断下拉电阻器是否必要。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucy、您好!

    考虑到这一点、将这些电容器和电阻器放入此 EVM 的设计手册中是因为在一些 USB 设计中、系统设计人员决定 在 某些应用中将 Vcm 高于2V 的 USB 信号放置在 HD3SS3220的 RX 引脚上。  在这些引脚上放置高于2V 的 VCM 电压会违反器件的建议工作条件、并可能导致损坏。 需要放置电阻器和电容器来提供保护。

    但根据您的应用图、我没有看到 HSDSS3220的 VCM 电压超过2V 的事件。 因此应该不需要这些线路上的电阻器和电容器元件。

    如果我误解了你的问题、请告诉我、如果需要、我可以进一步研究。

    Reagards,

    Kameron