工具与软件:
你(们)好
在数据表的"电气特性"中、有一个 UVLO 阈值电压(上升和下降)和迟滞电流表。
在"典型特性"中有一个显示"UVLO 阈值与温度"的图。
该图 在-40°C 到150°C 之间是完全平坦的、但 表中的电压差异高达5.5%
您能解释一下这些值的来源吗?
表中的值是否因组件而异、但每个组件在整个温度范围内都是稳定的?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在数据表的"电气特性"中、有一个 UVLO 阈值电压(上升和下降)和迟滞电流表。
在"典型特性"中有一个显示"UVLO 阈值与温度"的图。
该图 在-40°C 到150°C 之间是完全平坦的、但 表中的电压差异高达5.5%
您能解释一下这些值的来源吗?
表中的值是否因组件而异、但每个组件在整个温度范围内都是稳定的?
感谢您的帮助。
嗨、Nickerchen:
迟滞电流范围还表明、所有器件都将在此范围内为 UVLO 块提供内部电流源。
而 UVLO 迟滞通过内部50mV 电压迟滞和额外的可开启或关闭5-μA 电流源来实现。 当 UVLO 引脚电压超过 UVLO 阈值时、将启用电流源、以快速升高 UVLO 引脚电压。 当 UVLO 引脚电压降至 UVLO 阈值以下时、将禁用电流源、导致 UVLO 引脚电压快速下降。
因此、下降阈值电压不受该 迟滞电流源的影响。
此致、
Hassan