工具与软件:
嗨、大家好!
希望你们做得好。
我正在使用电池(INR18650)保护电路来防止极性反转和过流(极性电压最小值/最大值)。
在之前的一个主题中、我向我建议了以下原理图、以允许双向充电/放电(电池可通过 USB 充电)。

LM74930-Q1:极性反转保护+电池充电器: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452194/lm74930-q1-polarity-inversion-protection-battery-charger
我实施了它,但我遇到了一些问题:NMOS 不会激活自己,所以功率输出永远不会来;

- Vin 应该在3到4.2V 之间变化(电池)
当 Vin < 5V 时、Vout = 0V
-当 Vin > 5.4V 时, Vout 有一个奇怪的行为(只是因为我添加了画的二极管,以前,不管电压是什么都没有发生)
-我尝试移除 OV ( 然后连接至 GND)/UVLO ( 然后连接至 VS)和 ILIM (然后连接至 GND)
-它没有改变任何。
有什么想法吗?
NB:MOSFET 是 Toshiba TPN1R603PL、L1Q
以下是 Vin > 5.5V 时的情况:VS (左)、VA (中)、Vout (右)

好的
吉米