This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864S-Q1:开关 FET 技术规格

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490440/lp8864s-q1-switching-fet-spec

器件型号:LP8864S-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我有关于 LP886X (S)电路中使用的开关 FET 的问题。

  LP886X (S)数据表中建议使用 Rdson 电阻小于20m Ω 的开关 FET。 我想尝试最大 Rdson 为35m Ω 的 FET 来降低成本。 它可能会增加功耗并影响效率。 我想知道是否有任何其他问题。

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhei

    对于 RDSon、它与功耗和效率有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    谢谢。 是否存在此类 FET 变化的任何问题?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhei

    是、没有其他具体问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    感谢您的检查。

    此致、

    Youhei