工具与软件:
您好!
我们有一个具有1.5mF 输入电容的电路板。 我们将使用 TPS4811和 Vishay SQJQ184E MOSFET 来管理电路板的电源输入。
标称电压为28V、过压阈值设置为33V。
当然、我们忘记了输入电容、在测试过压阈值时、MOSFET 工作正常、可关闭电源输入、但在测试恢复电平时、我们让32.5V 切换到1.5mF。 这可能是由于大浪涌电流导致 MOSFET 栅极和源极短路。
目前、我们通过68kOhm 串联电阻将栅极上拉导通减慢至2ms。
根据我的理解、最佳方法是首先在不影响电路其余部分性能的情况下尽可能降低输入电容。
其次是调整栅极上拉时间。
应该慢一点吗? 目标是20ms 至50ms 导通时间? 还是应该更快一些?
预充电电路本来是理想的、但我们需要过压保护。