主题中讨论的其他器件:TPS92611-Q1
工具与软件:
尊敬的 e2e 支持部门:
我觉得我们的 EVM 被限制为最大16V 的原因不明显
您能给我们详细介绍一下吗? 是否只是根据电流和 LED 数量来限制散热?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 e2e 支持部门:
我觉得我们的 EVM 被限制为最大16V 的原因不明显
您能给我们详细介绍一下吗? 是否只是根据电流和 LED 数量来限制散热?
此致、
尊敬的 TSL:
我们的 EVM 旨在承受 EVM 用户指南中概述的指定工作范围。 该器件的数据表中提供了公式、允许用户针对不同的输入和输出规格来配置该器件。
只要处于我们的 EVM 用户指南中所述的功率范围内、您就可以修改我们的 EVM 中的元件以适应您的用例。
请评估放置在我们 EVM 上的每个元件的电压和电流限制、并根据您的需求进行更改。 此外、请保持在我们的数据表中指定的 TPS92611的建议运行条件内
此致!
Daniel
例如、用户可以移除 J1以连接自己的 LED 负载、或将 LED 短接至电路板、方法是将跳线连接到原理图中所示的 J2、J4和/或 J5 
此外、您可以修改 R (SNS)电阻器以更改 LED 电流。
请注意、您的功率耗散会根据您的输入和输出参数发生很大变化、并且在相同输出设定点下的较高输入电压将产生更多损耗并以热量的形式耗散。
数据表的第16页中提供了以下信息:
在线性 LED 驱动器应用中、输入电压变化是大多数热问题的根源。 。
根据欧姆定律、电阻器电流取决于外部电阻器上的电压。 。
TPS92611-Q1控制驱动器电流 I (DRIVE)以获取所需的总电流。 如果 I (P)增加
TPS92611-Q1器件会降低 I (DRIVE)进行补偿、反之亦然。
在低压降模式下、R (P)电阻器上的电压可能接近于零、因此几乎没有电流
可流经外部电阻 R (P)。
当输入电压较高时、并联电阻器电流 I (P)与并联电阻器两端的电压成正比
电阻 R (P)的阻抗。 并联电阻器 R (P)占据大部分总串电流、产生的热量最多。
该器件必须防止电流耗尽、以确保电流调节能力
更笼统地说、
在线性驱动器中、较高的输入电压会导致更多的电力浪费、因为 当驱动器调节输出电流时、多余的电压会转换为热量 . 这种低效率是线性调节的一个基本特性、即稳压器上的压降以热量的形式耗散。
下面我们举例说明:
假设 Vin=16V、我们具有 VLED=3V 且100mA 的单个 LED。 这意味着我们的组件上将有13V 电压、因此、我们的驱动器上的耗散功率为1.3W (作为热量)。 现在、如果我们将输入电压提高至40V 并保持输出设定点相同、则组件将承受37V 的电压、从而产生3.7W 的功耗。
由于器件将上升至大约25°C/W、因此元件的结温是此处的主要问题。 因此、在1.3W 下、结温将约为33°C、如果我们在110°C 的环境中运行、则将达到最高结温。 但是、在3.7W 时、我们的器件将在不暴露于环境温度的情况下上升到92.5°C。
1.浏览我们的数据表和 EVM 用户指南
2.查找用于计算元件值的公式
3、选择额定功率合适的部件
4.根据您的规格修改我们的 EVM