This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:安全机制(FMEDA 和安全手册)

Guru**** 2493385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486211/bq79731-q1-safety-mechanisms-fmeda-and-safety-manual

器件型号:BQ79731-Q1

工具与软件:

对于 BQ79731、我们实施安全手册"BQ79731_FS_Manual_SFFS316"中的安全机制
(最后一个可用)。
通过研究 FMEDA (修订版2p1)、我们发现有些安全机制未被考虑在内。
您能否解释一下为什么 BQ79731 FMEDA 中未显示以下安全机制列表?
SM_HFOSC_CLK  
SM_TSHUT_DIE  
SM_OC_PFAIL  
SM_OC_PLAU  
SM_CS_OCC  
SM_CS_OCD  
SM_MAIN_PFAIL  
SM_DIAG_PFAIL  
SM_ANA_PFAIL  
SM_DIAG_ERR  
SM_DRDY_DIAGD1D2  
SM_TSHUT_STAT  
SM_CUSTCRC_STAT  
SM_OTP_UNLCK  
SM_OTP_LOAD_ERR  
SM_OTP_OVERR  
SM_FACT_TM  
SM_COMM_BERR  
SM_COMM_WAIT  
SM_COMM_TXDIS  
SM_REFVSS_OPEN  
SM_AVSS_OPEN  
SM_REFCAP_DIAG  
SM_DEV_ADDR
非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我有点困惑。 您是否比较了731安全手册的两个版本?

    谢谢!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、
    否、将安全手册 "BQ79731_FS_Manual_SFFS316"与 FMEDA Excel 文件文档 "FMEDA_bq79731_SPI_rev2p1"进行比较
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    这个问题现在已经通过 FAE 解决了、下面我来结束。

    谢谢!

    Zachary