This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如果电池电压介于3V3和3V6之间、USB 到内部电池的无缝切换将不起作用。

Guru**** 2493385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483387/tps2121-usb-to-internal-battery-seamless-switching-is-not-working-if-the-battery-voltage-is-between-3v3-and-3v6

器件型号:TPS2121

工具与软件:

尊敬的专家:  

我在其中一个设计中使用了 TPS2121、以便在内部电池电压和外部 USB 电源之间实现无缝切换。

IN1:电池电压:3V 至4V2。

IN2:外部输入:来自笔记本电脑的 USB 5V。  

过压限制为10V。

电流限值:4.5A:RILM =22.1K

负载功率:2W @ 0.5A  

请查看随附的原理图。  

问题:  

如果电池电压介于3V3和3V6之间、则不会在外部 USB 和内部电池之间进行无缝切换。

如果电池电压在3V 至3V3和3V6至4V2之间、则不会出现切换问题。  

请查看下面的原理图。

 

另请查看图表。

以下各图所示。  

VBAT—电池电压

SYS_10:电源多路复用器输出

状态:电源多路复用器 ST 引脚输出。

下图是开关问题期间的下图。 同时从 USB 切换到电池。  

SYS_10:电源多路复用器输出。

大家可以看到、电压下降、恒定在1.8V 大约16ms 之后、在那里我们得到了电池电压。  

请检查并分享您的评论、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将进行检查并返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢您的答复。

    我在此补充几个观察结果。  

    在我们的产品中、我们面临3.34V 和3.54V 之间的电源开关问题。  

    3V 至3.34V 和3.54至4.2V 之间没有问题(IN1)

    在所有条件下、IN2都将为5V (USB 电源)。  

    在我们的设计中的 SS 引脚(11)上可以观察到我们使用的是0.1uF 电容器。  

    在问题范围(3.34V 至3.54V)内、SS 引脚上存在错误行为、请在不同输入电压下查看以下图像。  

      

    希望您能帮助我。 如果您需要更多信息、请随时提问。

    Niju K Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    希望您选中、如果您需要更多信息请随时提问、我们使用此设计进行了生产。  

    我正在等待您的宝贵意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我这周休假
    我很快就会回来的

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Niju:

    CP2将> VREF、即仅当 IN2 > 1.8V 时、才为1.06V

    当您拔下 IN2 5V 电源(USB 电源)时、IN2下降速率取决于您如何拔出 IN2电源和负载条件。  您可以看到、 切换问题 仅在 IN2突然降至1.8V 时发生、该电压低于 IN2和 CP2 < VREF 的 UV 阈值

    它可以重复吗?

    空载时的情况如何?

    您能增加 IN2处的输入电容并进行一次测试吗?

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的答复。

    我想澄清几件事  

    1. 如果电池电压介于3V3和3V6之间、不会在从外部 USB (IN2)到内部电池电压之间进行无缝切换。

    2.如果电池(IN1)输入电压介于3V 至3V3和3V6至4V2之间、则不存在无缝切换问题。  

    3.此问题仅存在于蓄电池电压(IN2)的较短中间范围(即 3V3至3V6)中。

    4.因此,如果它在3V0至3V3和3V6至4V2之间工作,它应该在3V3至3V6之间工作。 在这种情况下、更改 IN2 (USB 输入)上的电容器是否会做出任何变化?

    5.我得到的唯一关联是在 SS 引脚共享的图形、这是我共享的图形、我并不是说图形中存在问题。  

    6.我指出的是我观察到的唯一变化是在 SS 引脚。

    7.问题总是存在,它一直在重复。  

    谢谢

    Niju K Jacob。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekash/Kunal:

    如前所述、请查看以下各图、其中显示了3V2、3V4和3V6输入电池电压下 VIN1、VIN2、Power MUX OUT 和 ST 引脚组合的情况。

    另外、 请查看以下各图、其中显示了3V2、3V4和3V6输入电池电压下 VIN1、VIN2、Power MUX OUT 和 SS 引脚组合。

    而且,我尝试了无负载。

    请查看下图、了解3V2、3V4和3V6输入电池电压下 VIN1、VIN2、Power MUX OUT 和 SS 引脚组合。

    正如我所知、空载和负载条件下的行为几乎相同。 但请对照图进行交叉检查。  

     

    谢谢!

    Niju K Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niju:

    此问题可能是电池电压接近1.06V 的 PR1阈值和从电池流入 USB 端口的反向电流(USB 电压不会变为零、对吧?)

    当 VIN=3.4V 时、器件正在进入 dVdt 启动模式。 当 VIN1或 VIN2中的任何一个在 VOUT 切换到另一个通道之前降至低于 UV 阈值时、可能会发生 dVdT 启动。  

    我们可以尝试的一件事是:

    调整为电阻分压器以下值。

    现在、VIN2=1.8V 时、CP2=1.06V、低于 VIN2的 UVP 阈值。

    我们应该调整电阻分压器、使得 VIN2上的 CP2=1.06V、大约为3V。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我试过了,就像你建议的。  

    但情况变得更糟的是、如果电池(VIN1)电压低于3V65、则将无法进行正确的开关。

    请检查以下计算结果、并告知我是否有任何问题。  

    此致

    Niju K Jacob。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niju:

    值看起来没有问题。 现在没有切换?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    仅当电池(IN1)大于3.6V 时、USB (IN2)才连接到电池开关。  

    此外、如果电池电压(IN1)小于3.3V、则之前会进行开关。 但现在它也不起作用。

    简言之、如果电池电压为3V 至3V6、则从 USB (IN2)到电池(IN1)没有正确的切换。  

    此致

    Niju K Jacob。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niju:

    我在波形中观察到的一个现象是 VIN1 (引脚上的实际电压)始终接近3V、接近于 PR1低阈值。

    我们可以尝试将 PR1阈值降低至2.5V、

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    正如我们在会议期间讨论的那样,我通过 Prayag Sahoo 将董事会发送给您。  

    请检查。

    此致

    Niju K Jacob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Niju。