This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL720M05-Q1:新芯片和旧芯片原因

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TL720M05-Q1, TPS7B86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492851/tl720m05-q1-new-and-legacy-chip-reason

器件型号:TL720M05-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B86-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我的客户对 TL720M05-Q1新旧器件有疑问、

1.为什么要有新的芯片? 原始45V 电压可以维持40V、为什么我们需要低至40V?  

2.如何区分传统与新芯片? 是否为仅限旧版部件 HTSSOP 封装?

3.替代 TL720M05-Q1的下一代产品是什么? TPS7B86-Q1是否适合替代?

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    感谢您回答这些问题。

    Unknown 说:
    1. 有新芯片的原因是什么? 原始45V 电压可以维持40V、为什么我们需要低至40V?  [报价]

    为 TL720M05-Q1创建新芯片背后的动机是为了确保供电连续性。 运行旧版 TL720M05-Q1材料的晶圆厂即将关闭、通过将该器件转换到新芯片、可以增加客户连续性(例如、无需取消对器件的采购)。

    正如您注意到的、该器件原有型号与新芯片型号的 Vin 额定值之间存在差异。 但是、这预计不会影响此 LDO 的绝大多数用例、因为连接12V 电池的 LDO 通常只需要36V 的输入电压额定值来处理负载突降情况。 但是、如果您的客户遇到40V 输入电压额定值方面的问题、请告诉我。

    Unknown 说:
    2. 我们怎么区分老芯片和新芯片? 是否为仅限旧版器件的 HTSSOP 封装?[/QUOT]

    对于受 TI 300mm 转换计划影响的器件、判断 OPN 是传统芯片还是新芯片的方法是查看装运箱/包装袋上的芯片原产国(CSO)。 旧材料将标有"SHE"、新材料将标有"RFB"。 在接收货物和检查标签之前、无法检查将接收的物料。

    为了为客户提供更高的可见性/灵活性、300mm 转换 LDO 还具有"M3" OPN 选项。 保证配备"M3"的 OPN 型号在发货时仅附带300mm 材料、并与非 M3 OPN 的新芯片型号(例如 TL720M05QKVURQ1)相同 M3 等同于新芯片  TL720M05QKVURQ1)。

    如前所述、TL720M05QPWPRQ1 (HTSSOP 封装) 仅适用于传统芯片、而且 从电源、成本和性能角度来看、还有更好的 LDO 用于新设计。

    Unknown 说:
    3. 替代 TL720M05-Q1的下一代产品是什么? TPS7B86-Q1是否适合替代?
    [/quote]

    由于 TL720M05-Q1现在为300mm、因此它被认为是明星器件。 但是、如果客户希望使用替代方案、则 TPS7B8850QKVURQ1 是 P2P。

    此致、

    Kelsey

    [/quote][/quote]