This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如何设置 ILIM_HIZ?

Guru**** 2493385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492178/bq25798-how-to-set-ilim_hiz

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我们的电池的额定电2200mA 流为2C、可达到4.4A 的最大充电电流。 因此、哪些电阻设置适合 ILIM_HIZ 电阻分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    ILIM_HIZ 设置输入电流限制而不是充电电流。 您的 VBUS 电源可以提供多大的输出电流?  我们建议您设置 ILIM_HIZ 钳位、以便充电器不会使您的输入源崩溃。  此外、VREG*ICHG/VBUS*IBUS=效率。 您的 VREG 和 VBUS 是什么?  决定了可以设置 ICHG 的程度。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们的 Vbus 输出电流高达5A、但我们根据数据表1节电池获得1A 电流。  REG 为4.2、Vbus 为5V。

    1) 我们的应用基于单节电池、因此数据表中已经提供了单节电池设置的参数。 我们的系统负载约为3A、但由于单节电池只能提供大约1A 的电流、因此这是不够的。 因此、我们提供了一个 DC-DC 升压器。 是否需要增压器?

    2)  

    我们已经了解这一点 ILIM_HIZ 限制主输入电流 . 那么、我们应该如何设计分压器呢?

    根据数据表 VILIM_REG_RNG 范围是1V 至4V .

    • 这是分压器的输出吗?
    • 如果是、使用 ILIM 公式:(VILIM_HIZ = 1V + 800 mΩ×ILIM)  如果是 分压器的最大输出为4V 、然后我们的 ILIM 是3.75A 正确吗?

    我们这样计算它。 请确认此计算是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    ILIM_HIZ 可连接到 REGN、以将充电器的最大输入电流设置为 IINDPM=3A。  充电器的 SYS 输出调节至 MINSYS 电压、直到电池充电至该电压。  然后 SYS 跟随电池上升至(略高于) VREG。  因此、充电器的转换器可以为 SYS 输出提供高达15W 的效率、其中部分电源将为电池充电。

    此致、

    Jeff