工具与软件:
您好!
我们想知道如果我们 在芯片的 LHCFG1中设置了位 LH1INTPWM 和 LH1100D、那么预期的行为应该是什么?
此外、我们还有一个挑战、您需要在其中提供支持
我们 使用值0x3B、LHPWNL -> 0xFF LHPWMH->0x01配置了 LHCFG1、并且我们执行了以下操作、预计会获得100%的占空比、但是获得的占空比较低
1、我们将 UDMI1设置为80%/50%
2.送芯片进入 LHM
预计通道1的占空比为100%、但在 RAW 中获得的占空比为80%/50%。
您能支持我们为什么要面对这种情况吗?
此致、
Shaher